Localidades
A localidade de refere às configurações da interface do usuário que se baseiam no idioma e no país do usuário.
Visão geral
A ID da localidade contém as abreviações do idioma e do país. Por exemplo, en-US, en-GB ou it-IT. O segmento do país determina o formato da data e da hora, o separador dos dados e o sistema de medição.
Um projeto pode suportar várias localidades que estão configuradas na propriedade
Localidades
do nó do Projeto
.O mecanismo de apresentação de um projeto multilíngue usa a localidade da sessão configurada para exibir a interface. O texto na interface do usuário é exibido de acordo com as traduções disponíveis no objeto
DicionárioDeLocalização
, no editor de Tradução
.Para obter mais informações sobre as localidades disponíveis, consulte Localidades disponíveis.
Configuração de localidade do usuário
A localidade do usuário são dados pessoais que especificam a localidade da sessão em tempo de execução. Defina a localidade do usuário na propriedade
Localidade
do objeto Usuário
.Se o
FactoryTalk Optix Studio
não for compatível com a localidade principal, use C# para que as APIs retornem os nós e definam mais de uma localidade para o mesmo usuário. A ordem das localidades do usuário determina a prioridade da localidade da sessão.Quando a localidade da sessão é definida automaticamente em tempo de execução com base na localidade do usuário e nenhuma localidade do usuário está configurada, a sessão usa uma localidade de contingência.
DICA:
Use o objeto
UI da sessão
para gerenciar a localidade da sessão para um projeto multilíngue que não tenha informações sobre a localidade do usuário. Em seguida, o usuário deve selecionar a localidade em tempo de execução.Dê sua opinião