Estrutura do modelo de esquema de receita

A estrutura do modelo de esquema de receita organiza os dados de receita em tabelas de banco de dados, incluindo receitas, itens, itens de dados e metadados. Cada tabela inclui campos específicos para armazenar informações relevantes.

Tabelas do banco de dados

A estrutura do modelo do esquema de receita pode ser armazenada no banco de dados, preservando as informações se uma variável estiver sozinha ou fizer parte de um objeto. Os parâmetros da receita são exibidos em linhas organizadas da seguinte forma:
  • Recipes:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • Name [String]
    • Version [String]
    • RecipeSchemaName [String]
    • RecipeSchemaNamespaceUri [String]
    • RecipeSchemaTimestamp [DateTime]
    • CreatedAt [DateTime]
    • ModifiedAt [DateTime]
  • RecipeItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • TypeId [String]
  • RecipeDataItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeItemId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • ElementAccess [String]
    • DataTypeId [String]
    • Value [String]
  • RecipeMetadata:
    • Metadata1 [UserDefined]
    • Metadata2 [UserDefined]
    • …
    • Metadata_n [UserDefined]
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal