Editar um esquema de receita

  1. Para editar um esquema de receita
  2. Na barra de ferramentas, selecione
    Ícone Abrir página do painel
    Abrir página do painel
    .
  3. No editor, selecione
    Configurar uma receita
    .
  4. Selecione a receita que você quer editar.
  5. Se necessário, edite as propriedades
    Nome
    e
    Nó de destino
    .
  6. Selecione
    Próximo
    .
  7. Selecione um banco de dados ou configure um novo banco de dados:
    • Para usar um banco de dados existente:
      1. Selecione um banco de dados existente.
      2. Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
      3. Selecione
        Próximo
        .
    • Para criar um banco de dados:
      1. Selecione
        Novo banco de dados
        .
      2. Se necessário, edite os campos
        Nome
        e
        Tipo
        .
      3. Selecione
        Próximo
        .
      4. Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
      5. Selecione
        Próximo
        .
    • Para duplicar um banco de dados disponível:
      DICA: A duplicação de um banco de dados permite criar rapidamente um banco de dados com base em um já existente.
      1. Clique com o botão direito do mouse em um banco de dados disponível e selecione
        Duplicar
        .
      2. Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
  8. Selecione
    Próximo
    .
  9. Selecione os parâmetros da receita a serem usados.
    DICA: É possível mostrar ou ocultar variáveis (parâmetros) aninhadas em outras variáveis usando o botão de alternância
    Variáveis aninhadas
    . Você pode localizar rapidamente os parâmetros que deseja selecionar usando o campo
    Pesquisar
    .
  10. Selecione
    Próximo
    .
  11. Revise as configurações.
  12. Selecione
    Sair
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal