Exibição em lista

Exiba grandes conjuntos de dados com modelos de linha flexíveis e vinculação dinâmica de dados em tempo de execução.
DICA: A Exibição em lista fornece uma visualização robusta dos dados a serem exibidos em tempo de design.

Casos de uso

Exibição de grandes conjuntos de dados
Exiba milhares de itens com eficiência. A Exibição em lista é mais eficiente do que o layout vertical e a exibição de rolagem. Para obter mais informações, consulte Layout vertical e Exibição de rolagem.
Exemplos: Parâmetros da máquina, alarmes e entradas de receita.
Modelos de linha flexíveis
Aplique vários modelos de linha para exibir diferentes tipos de dados.
Exemplos: Motores, bombas e sensores.
Vinculação dinâmica de dados
Vincule linhas a modelos hierárquicos, receitas ou repositórios de banco de dados.
Exemplos: Vinculação a dados de alarme ou configurações de receita.
Classificação e filtragem
Use os recursos de classificação e filtragem para melhorar a navegação e a manipulação dos dados.
Exemplos: Filtre alarmes por gravidade ou classifique parâmetros da máquina em ordem alfabética.

Práticas recomendadas

  • Certifique-se de que todos os objetos filhos da Exibição em lista tenham tamanhos fixos para visualização consistente.
  • Use estruturas planas, pois a Exibição em lista visualiza objetos e pastas não aninhados.
  • Projete linhas para caber dentro da largura disponível, pois a Exibição em lista não inclui uma barra de rolagem horizontal para linhas largas.

Exemplo

ExibiçãoEmLista exibindo motores e um tanque
Exibição em lista que exibe componentes de hardware e suas propriedades com uma barra de rolagem à direita.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal