Configurar a janela principal

Ajuste as configurações padrão do tipo de janela principal.
  1. Em
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , selecione
    MainWindow (type)
    .
  2. Em
    Propriedades
    , ajuste as configurações da janela:
    • X
      . Posicionamento horizontal da janela na área de trabalho. O mecanismo de apresentação da Web ignora essa propriedade.
    • Y
      . Posicionamento vertical das janelas na área de trabalho. O mecanismo de apresentação da Web ignora essa propriedade.
    • Largura
      . Largura da janela.
      Auto
      define a largura da janela com base na largura dos seus objetos gráficos filhos.
    • Altura
      . Altura da janela.
      Auto
      define a altura da janela com base na altura dos seus objetos gráficos filhos.
    • Tela cheia
      . Exibe o aplicativo no modo de tela cheia, ignorando as propriedades
      X
      e
      Y
      .
      DICA: Em sistemas
      Rockwell Automation
      Linux, o aplicativo sempre é exibido no modo de tela cheia, ignorando essa propriedade.
    • Sempre em cima
      . Sempre exibe a janela do aplicativo na parte superior de outras janelas. O mecanismo de apresentação da Web ignora essa propriedade.
    • Legenda
      . Título da janela.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal