Configurar um seletor

Criar e configurar um seletor para exibir e definir um valor Booliano. Ajuste as propriedades de aparência, tamanho, layout e texto.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , clique com o botão direito em um contêiner e selecione
    Novo
    Controles básicos
    Seletor
    .
  2. Em
    Propriedades
    , em
    Seletor
    , defina
    Ativo
    como
    Verdadeiro
    ,
    Falso
    ou crie um vínculo dinâmico para um valor Booliano.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  3. (opcional) Em
    Propriedades
    , configure
    Aparência
    :
    • Visível
      . Exiba ou oculte o objeto em tempo de execução.
    • Habilitado
      . Habilite a interação do usuário com o objeto em tempo de execução.
    • Opacidade
      . Defina a opacidade do objeto de
      0
      (transparente) a
      100
      (opaco).
    • Rotação
      . Gire o objeto por um número especificado de graus.
    • Estilo
      . Selecione um estilo gráfico para aplicar ao objeto.
      Para obter mais informações sobre folhas de estilo, consulte Folhas de estilos.
  4. (opcional) Em
    Propriedades
    ou no editor, defina as configurações de
    Tamanho e layout
    .
    Para obter mais informações sobre propriedades de tamanho e layout, consulte Layout de objetos gráficos.
  5. (opcional) Em
    Propriedades
    , configure
    Texto e fonte
    :
    • Texto mostrado se estiver ativado
      . Texto a ser exibido no seletor se o seletor estiver marcado. Por exemplo, digite
      ON
    • Texto mostrado se não estiver ativado
      . Texto a ser exibido no seletor se o seletor não estiver marcado. Por exemplo, digite
      OFF
    • Cor do texto
      . Defina a cor para o texto exibido no seletor.
    • Família da fonte
      . Selecione a família de fontes para o texto exibido no seletor.
    • Tamanho da fonte
      . Defina o tamanho da fonte para o texto exibido no seletor.
    • Peso da fonte
      . Selecione o peso da fonte para o texto exibido no seletor.
    • Fonte em itálico
      . Aplique fonte em itálico ao texto exibido no seletor.
  6. (opcional) Em
    Eventos
    , associe um método para executar quando o evento
    Valor modificado
    ocorrer.
    Para obter mais informações sobre como associar métodos a eventos existentes, consulte Adicionar um método a um evento existente.
    Por exemplo, exibir um painel com informações sobre o valor do seletor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal