Adicionar um método a um evento existente
Um objeto tem eventos padrão. Selecione o método que o evento deve executar quando o evento ocorrer em tempo de execução. Um evento pode ter vários métodos a executar.
- NaExibição de projeto, selecione o objeto com um evento.
- EmPropriedades, abaixo deEventos, ao lado do evento que será associado ao método, selecione.

- Na janela de seleção, navegue e selecione o método a adicionar:
- Método global. ExpandaComandose expanda o nó do método para selecionar o método.
- Nó local. Expanda o nó do objeto para selecionar o método.
- EscolhaSelecionar.
- (opcional) Se o método exigir argumentos, expanda o método e defina os argumentos.DICA: Se houver vários aliases associados a um argumento, selecionepara exibir a tabela de aliases e os respectivos valores. Na tabela, crie vínculos dinâmicos entre os valores do alias.

- (opcional) Associe métodos adicionais ao evento.
method
Dê sua opinião