Executar um Aplicativo FactoryTalk Optix em um contêiner do Docker
Implemente um
Aplicativo FactoryTalk Optix
em um contêiner do Docker®
em execução com o FactoryTalk Optix Runtime
.
IMPORTANTE:
A
Rockwell Automation
não se responsabiliza por nenhum software de terceiros, incluindo, entre outros, seu desempenho, segurança, atualizações ou compatibilidade com nossos produtos.Qualquer uso de software de terceiros é feito por sua própria conta e risco, e não fornecemos suporte, garantias nem asseguramos o funcionamento de tais softwares.Os usuários devem consultar os respectivos fornecedores de terceiros para obter assistência e informações sobre termos de licenciamento.- Para executar um Aplicativo FactoryTalk Optix em um contêiner do Docker
- No terminal, digite:docker run --publishexternal_port:internal_port--interactive --namecontainer_nameimage_name[--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-elicense_key] [-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name]ParâmetrosParâmetrosImportânciaDescrição--publishexternal_port:internal_port--interactiveObrigatórioMapear portas
- external_port
- Uma porta não utilizada disponível no computador que executa a imagem doDocker.
- internal_port
- (somente para aplicativos com GUI) O valor da propriedadePortado mecanismo de apresentação da Web doFactoryTalk Optix Studio.
--namecontainer_nameObrigatórioO nome do contêiner doDockera ser executado.image_nameObrigatórioNome da imagem doDockera ser executada no contêiner doDocker.DICA: Você pode verificar as imagens disponíveisDockerdigitandodocker imagesno terminal.--restart unless-stopped ftoptix-updateserviceOpcionalReinicie o contêiner doDockerautomaticamente se oServiço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optixnão funcionar.-elicense_keyOpcionalSua chave de licença de direito doFactoryTalk Optix.IMPORTANTE: Se você não fornecer a chave de licença de direito, oAplicativo FactoryTalk Optixparará de ser executado após 120 minutos.-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_nameOpcionalExecute o serviço doDockerem segundo plano e vincule a pasta do aplicativo a uma pasta local para persistir as alterações feitas em tempo de execução doAplicativo FactoryTalk Optix.- local_folder
- Pasta em um volume local para vincular a pasta do aplicativo.
- app_name
- Nome doAplicativo FactoryTalk Optix.
Dê sua opinião