Criar uma imagem do Docker com um Aplicativo FactoryTalk Optix
Crie uma imagem do
Docker®
com o FactoryTalk Optix Runtime
, baseada no Ubuntu®
22.04 x86 de 64 bits.Pré-requisitos
Baixe e instale o
Docker
.
IMPORTANTE:
A
Rockwell Automation
não se responsabiliza por nenhum software de terceiros, incluindo, entre outros, seu desempenho, segurança, atualizações ou compatibilidade com nossos produtos.Qualquer uso de software de terceiros é feito por sua própria conta e risco, e não fornecemos suporte, garantias nem asseguramos o funcionamento de tais softwares.Os usuários devem consultar os respectivos fornecedores de terceiros para obter assistência e informações sobre termos de licenciamento.- Para criar uma imagem do Docker com um Aplicativo FactoryTalk Optix
- NoFactoryTalk Optix Studio:
- Prepare um projeto para ser executado em um contêiner doDocker. Consulte Projetos.DICA: (opcional) Se seu aplicativo tiver GUI, substitua o mecanismo de apresentação nativo por um mecanismo de apresentação da Web para acessar a interface do aplicativo pela Web. Consulte Mecanismos de apresentação.
- Exporte o projeto para a plataformaUbuntu 22.04 x86 de 64 bits. Consulte Exportar um Aplicativo FactoryTalk Optix.
- No editor de sua preferência, crie umDockerfiledentro da pasta que contém a pasta do aplicativo exportado.Considere a seguinte estrutura de pastas esperada:C:\ exported_application_folder\ DockerfileConsidere a seguinte configuração mínima deDockerfile:# Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]Para um exemplo avançado, consulte https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer.
- No terminal, crie uma imagem doDockerdigitandodocker build -timage_namedockerfile_folder
- image_name
- O nome da imagem. Por exemplo:ftoptix-runtime
- dockerfile_folder
- O caminho para a pasta que contém oDockerfilee o aplicativo exportado.
Dê sua opinião