Variáveis do sistema
As variáveis do sistema são criadas automaticamente quando você cria o objeto
Sistema
em um projeto do FactoryTalk®Optix™
. Quando você vincula uma propriedade de um objeto gráfico a uma variável do sistema, os objetos do sistema na Exibição de projeto
são exibidos como categorias no navegador de vínculos dinâmicos.Cada categoria contém variáveis predefinidas:
- Aplicativo. Variáveis que fornecem um valor de taxa de piscada. Essas variáveis determinam o número de segundos em que um valor alterna entre mostrar e limpar um valor.
- DateTime. Variáveis que fornecem valores atuais de data e hora do dispositivo HMI e permitem configurar data, hora e fuso horário no dispositivo HMI.
- Tela. As variáveis fornecem brilho da tela, resolução, escala e orientação.
- Interfaces da rede. Variáveis que fornecem as configurações de rede, como endereços IP, para o dispositivo HMI.
- Wi-Fi. As variáveis que permitem vincular ao modo de operação, nome da rede, modo de segurança, nome de usuário, senha e acesso à rede LAN.
system variable
application
date time
display
network
wifi
Dê sua opinião