Configuração do tempo limite de inatividade

Configure um tempo limite quando houver falta de atividade do usuário no
FactoryTalk Optix
. Um tempo limite pode disparar qualquer evento personalizado.
DICA: Para configurar um tempo limite, o aplicativo deve ter objetos gráficos interativos. Em tempo de execução, a inatividade inclui a falta de movimentos do cursor, ações do teclado e interações do usuário. É possível configurar um tempo limite de inatividade para uma página específica ou para uma sessão inteira.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal