Criptografia dos segredos do projeto
Criptografe segredos em projetos ou use uma senha armazenada localmente em arquivos de projeto.
Requisitos
Criptografar segredos do projeto durante a criação de um projeto. Consulte Criar um projeto.
Escopo da criptografia
FactoryTalk Optix
:- Criptografa senhas em projetos.
- Criptografa objetos personalizados com o DataType Senha.
- Nos arquivosYAMLdo projeto, que representam o modelo de informação do projeto, substitui os nósValuepelos nósSecretValuecom valores criptografados de texto.
Projetos com segredos criptografados
O
FactoryTalk Optix
gerencia projetos criptografados das seguintes maneiras:- Abrir um projeto com segredos criptografados sem acesso à organização usada para criá-lo ou continuar sem fornecer uma senha de usuário faz com que todos os segredos do projeto sejam apagados.
- Salvar um projeto criptografado como um projeto não criptografado, removerá todos os segredos.DICA: As senhas das contas de usuário nos projetos não são consideradas segredos e não são criptografadas com as chaves do FactoryTalk Hub. As senhas das contas de usuário em projetos são armazenadas com segurança usando um algoritmo de hash.
- Implementar um projeto criptografado para um cliente não criptografado, ele exibirá uma mensagem de aviso. Para obter mais informações, consulte Criptografia de projeto em um dispositivo de destino.
- Colar um objeto de um projeto criptografado para um projeto não criptografado, ele apagará os segredos.
- Adicionar um objeto às Bibliotecas de modelos em um projeto criptografado, ele apagará os segredos.
- Colar uma senha como um texto para a área de transferência não está habilitado em projetos criptografados.
encryption
Dê sua opinião