Criar um projeto

Um projeto contém elementos com os quais o
Aplicativo FactoryTalk Optix
é composto.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Projeto
    ou abra o
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    A página Iniciar é aberta.
  2. Selecione
    Novo
    .
  3. Selecione o tipo de projeto:
    DICA: O tipo de projeto selecionado não afeta nenhum recurso de implementação. Você pode implementar qualquer tipo de projeto em qualquer tipo de dispositivo de destino. Para obter mais informações, consulte Implementação de projetos.
    • Padrão
      . Crie um projeto com todas as categorias configuradas e uma janela principal na
      Exibição de projeto
      .
    • OptixPanel
      . Crie um projeto com todas as categorias configuradas e uma janela principal na
      Exibição de projeto
      e:
      • Um objeto
        Sistema
        com um widget
        FT Remote Access
        pré-configurado para solicitar acesso ao servidor do FactoryTalk Remote Access e assistência do aplicativo FactoryTalk Remote Access.
      • Uma pasta
        SettingsWidgets
        que contém os widgets
        Configurações de rede
        ,
        Configurações do dispositivo
        ,
        Data e hora
        e
        Carregar aplicativo
        .
      • Uma janela principal que é exibida e permite navegar pelos widgets padrão em tempo de execução, bem como colocar o seu conteúdo na página inicial da janela.
      • Alternar automaticamente o idioma dos widgets.
      • Um teclado virtual habilitado
    • Modelo do Optix
      . Crie um projeto com base no conteúdo contido no modelo do Optix definido pelo usuário.
    • Em branco
      . Para criar um projeto em branco que não tenha conteúdo padrão, nas
      Opções do FactoryTalk Optix Studio
      , selecione
      Modo avançado
      e reinicie o
      FactoryTalk Optix Studio
      para selecionar
      Em branco
      na página Iniciar. Consulte Definir opções.
  4. Em
    Nome
    , digite o nome do projeto.
  5. Em
    Localização
    , digite ou procure o caminho do projeto.
    O local padrão é
    C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects
  6. (opcional) Para criptografar as senhas do projeto, os objetos personalizados que possuem o Tipo de dados
    Password
    e os arquivos
    YAML
    que representam o modelo de informação do projeto, selecione a opção ao lado de
    Modo de criptografia de segredos
    e, em seguida, para
    Criptografia de segredos do novo projeto
    , selecione um dos seguintes:
    • Armazenamento remoto de chaves
      . Criptografa segredos do projeto usando um armazenamento remoto de chaves. Você precisa estar logado no
      FactoryTalk Hub
      e fazer parte de uma organização relevante.
    • Senha fornecida pelo usuário
      . Criptografa os segredos do projeto com uma senha.
    DICA: Para obter mais informações sobre criptografia de segredos e a criptografia de projeto padrão para novos projetos, consulte Criptografia dos segredos do projeto e Definir opções.
  7. Em
    Definir o tamanho da janela principal
    , especifique a largura e a altura da janela principal ao criar os projetos:
    • Selecione
      Tamanho personalizado
      e digite uma nova
      largura
      e
      altura
      para um novo tamanho de janela personalizado. O tamanho padrão personalizado de janela é de 400 x 400 pixels.
    • Selecione um tamanho de janela pré-configurado.
    • Selecione um tamanho de
      OptixPanel
      se estiver criando um projeto do OptixPanel.
  8. Selecione
    Criar
    .
O novo projeto é aberto. Se já houver um projeto aberto, ele será aberto em uma nova instância do
FactoryTalk Optix
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal