Interface do Agente de push
O exemplo de UI do Agente de push contém cinco variáveis, uma grade de dados com botões associados e campos que permitem configurar o registrador de dados.
DICA:
Baixe um exemplo de projeto:
PushAgentDemo.zipO exemplo de projeto inclui um Agente de push que está configurado para se conectar a um intermediador do Eclipse Mosquitto local e usa estes pacotes NuGet de terceiros:
- MqttNet
- Newtonsoft.Json
Exemplo de UI do Agente de push

O exemplo de UI do Agente de push contém os seguintes elementos:
Legenda | Item | Descrição |
---|---|---|
A | Grade de dados | Ilustra as amostras detectadas pelo registrador de dados com base no modo selecionado, que você pode alterar no menu suspenso. |
B | Botão Atualizar | Atualiza a grade de dados. |
C | Botão Log | Insere uma linha com os valores das variáveis de amostragem na grade de dados. |
D | Seção de configuração do registrador de dados | Permite modificar os parâmetros de configuração das variáveis monitoradas e do registrador de dados. Para enviar dados para a nuvem, configure todos os parâmetros relacionados ao intermediador. |
Dê sua opinião