Agente de push

O script do Agente de push envia os dados de um registrador de dados para a nuvem.

Operação

O Agente de push adquire periodicamente dados de um registrador de dados e os envia para a nuvem no formato
JSON
. O Agente de push implementa o mecanismo de armazenamento e encaminhamento que adquire dados de um registrador de dados e os salva em um armazenamento auxiliar do qual os dados são extraídos e enviados para a nuvem.

Modos de transferência

O Agente de push aceita os seguintes modos de transferência:
  • Por linha
    . Envia uma linha do registrador de dados por pacote.
  • Por variável
    . Envia uma ou mais variáveis com suas informações relacionadas.
DICA: Se o modo do registrador de dados for definido como
Alteração de valor
, os valores da amostragem serão alterados somente se uma das variáveis monitoradas for alterada.  O Agente de push envia os valores de uma determinada variável apenas se o valor da variável diferir do valor enviado anteriormente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal