Folhas de estilos

Use objetos de folha de estilos para personalizar o estilo de tipos e instâncias de objetos gráficos.
DICA: Os projetos podem conter várias folhas de estilos. Várias folhas de estilos permitem alternar entre estilos. Por exemplo, você pode alternar entre uma interface clara e uma interface escura em tempo de execução.

Ordem da resolução

Se a propriedade Aparência for definida como o valor padrão indicado pelo texto cinza, a propriedade herdará o valor de um nível mais alto.
Os valores da propriedade Estilo são resolvidos nesta ordem:
  1. Instância do objeto
    . Estilos de uma instância do objeto gráfico.
    Para obter mais informações, consulte Editar propriedades do objeto gráfico.
  2. Tipo de objeto
    . Estilos de um tipo de objeto gráfico.
    Para obter mais informações, consulte Editar propriedades do objeto gráfico.
  3. Estilo dos controles
    . Estilos de uma folha de estilos, aplicados a um objeto gráfico específico. Por exemplo, um estilo aplicado a um controle de botão. Use a propriedade
    Estilo
    para aplicar um estilo a um objeto específico.
  4. Estilo global
    . Estilos de uma folha de estilos, aplicados a todos os objetos gráficos. Por exemplo, o tamanho da fonte padrão.
    Para obter mais informações, consulte Configurar uma folha de estilos e Aplicar um estilo global ao projeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal