Desenhos

Use objetos de desenhos para adicionar formas e imagens à interface do aplicativo.
Objeto
Descrição
Um retângulo ou quadrado exibido em tempo de execução. Use retângulos para criar botões ou agrupar outros objetos relevantes. Consulte Desenhar um retângulo ou um quadrado.
Elipse ou círculo exibido em tempo de execução. Use elipses para criar botões ou agrupar outros objetos relevantes. Consulte Desenhar um círculo ou uma forma oval.
Uma imagem
PNG
,
JPG
,
JPEG
,
BMP
ou
SVG
. Por exemplo, um logotipo.
Objeto que pode possuir vários estados da imagem com base no valor de entrada. Cada estado da imagem pode fazer referência a uma imagem diferente e ter uma opacidade específica. Se o valor de entrada não corresponder a nenhum estado da imagem, é usado o valor padrão (primeiro estado definido).
Imagem SVG Tiny 1.2, cujas propriedades de partes individuais da imagem podem ser alteradas em tempo de design ou em tempo de execução. Por exemplo, um alarme pode disparar uma parte específica da imagem para deixá-la na cor vermelha.
Linha
Linha que você pode desenhar e personalizar a aparência. Consulte Desenhar uma linha.
Polilinha
Uma polilinha e um polígono que podem ser selecionados em tempo de execução e personalizar a aparência. Consulte Desenhar uma polilinha ou um polígono.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal