Configurar um vídeo

Insira um contêiner de arquivo de vídeo em seu projeto e coloque um arquivo de vídeo nele. Use arquivos de vídeo locais ao projeto ou vídeos remotos.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , na
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione
    Novo
    Conteúdo
    Vídeo
    .
  2. Em
    Caminho
    , execute uma destas opções:
    • Selecione
      Buscar
      e selecione o vídeo local a ser exibido.
      DICA:
      Para localizar itens, em
      Selecionar arquivo
      , comece a digitar o nome do item a ser localizado.
      Se o arquivo não aparecer em
      Selecionar arquivo
      , selecione
      Importar arquivos
      e, em
      Importar arquivos
      , selecione o arquivo a ser importado e escolha
      Selecionar
      .
    • Digite o endereço do arquivo de vídeo remoto a ser exibido.
  3. (opcional) Defina as opções de reprodução automática.
    • Reprodução automática
      . O vídeo será reproduzido automaticamente. Desabilitada por padrão.
    • Sem som
      . O vídeo será reproduzido sem som. Desabilitada por padrão.
    • Repetições
      . Especifica o número de vezes que o vídeo será reproduzido. O padrão é
      1
      .
  4. (opcional)
    Sem som
    .
  5. (opcional) Defina as propriedades
    Aparência
    e
    Tamanho e layout
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal