Vídeo

Exibe um vídeo em tempo de execução.

Caso de uso

Use vídeos integrados para explicar um procedimento manual.

Formatos de vídeo suportados

O formato de vídeo suportado
FactoryTalk®Optix
depende do seu sistema operacional.
No
Windows®
, os seguintes formatos de vídeo são suportados:
  • Vídeo DV
  • H.264
  • H.263 (perfil de linha de base H.264 compatível com o modo de cabeçalho de vídeo curto MPEG-4 Pt2)
  • MJPEG
  • MPEG-4 Parte 2
  • MPEG-4 v1/v2/v3
  • Windows Media Video (WMV)
No Ubuntu, os seguintes formatos estão disponíveis por padrão, sem plugins de terceiros:
  • ASF
  • AVI
  • 3GP/MP4/MOV
  • FLV
  • MPEG-PS/TS
  • MKV/WEBM
  • MXF
  • OGG
DICA:
No Ubuntu,
FactoryTalk Optix
usa recursos GStreamer, que podem ser estendidos através de plugins de terceiros, para suportar formatos de vídeo adicionais.
A configuração manual pode ser necessária para habilitar ou instalar esses componentes na máquina de destino.
Nos OptixPanels os mesmos formatos de vídeo são suportados, mas plugins adicionais não podem ser instalados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal