Configurar um layout horizontal
Para configurar um layout horizontal, adicione um objeto Layout horizontal, adicione objetos filhos e ajuste as propriedades.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o objeto Layout horizontal e selecione .
- Adicione ou mova objetos gráficos filhos sob o layout horizontal.Para mais informações sobre como mover objetos gráficos, consulte Mover um nó.Por exemplo, adicione botões sob o layout horizontal para criar uma linha de botões. Consulte Botão.Os objetos filhos são distribuídos um a um em uma linha.
- (opcional) EmPropriedades, defina como você quer exibir os objetos gráficos filhos:
- Alinhamento do conteúdo:
- Alinhado à esquerda. Ancore os objetos filhos à esquerda do layout horizontal.
- Alinhado ao centro. Ancore os objetos filhos no centro do layout horizontal.
- Alinhado à direita. Ancore os objetos filhos à direita do layout horizontal.
- Quebra automática. Separe os objetos filhos se não puderem ser ajustados à largura do layout horizontal.Quebra definida como VerdadeiroQuebra definida como Falso
- Lacuna horizontal. Espaço horizontal entre os objetos filhos do layout horizontal.
- Lacuna vertical. Espaço vertical entre as linhas dos objetos filhos separados do layout horizontal.
horizontal
horizontal layout
Dê sua opinião