Botão
Gera eventos para realizar métodos.
Eventos
Use esses eventos de botão para disparar métodos:
Evento | Gerado em tempo de execução quando |
---|---|
Evento MouseClick | O objeto é clicado ou tocado e, depois, liberado. |
Evento MouseDown | O objeto é clicado ou tocado. |
Evento MouseUp | O clique ou toque do objeto é liberado. |
Caso de uso
Dispare diferentes ações, por exemplo:
- Iniciar geração de relatórios
- Reconhecer alarme ativo
- Sinalizar uma condição de emergência
Exemplo
Três botões com estilos diferentes

Dê sua opinião