Configurar um evento de alteração
Dispare métodos se o valor de uma variável ou propriedade de objeto mudar.
DICA:
Se você usar uma tag de controlador em um evento de alteração, a tag sempre é atualizada em tempo de execução, mesmo que
Aplicativo FactoryTalk Optix
não exiba o valor da tag.- NaExibição de projeto, selecione um objeto ou uma variável.
- EmPropriedades, clique com o botão direito do mouse em uma variável ou uma propriedade e selecione .DICA: Se necessário, selecionepara adicionar uma variável.
- EmEventos, ao lado deVariableChanged, selecione.
- Selecione um método:
- Para métodos globais, expandaComandos.
- Para métodos locais, expanda os nós que expõem os métodos (por exemplo, o nóGradeDeDadosexpõe o métodoAtualizar) ou expanda o nó relacionado a um NetLogic específico.
- (opcional) Se o método exigir argumentos, expanda o método e defina os argumentos.
change event
Dê sua opinião