Traduzir uma mensagem de alarme

A mensagem exibida em um widget
Alarmes
é uma string de texto que pode aparecer em diferentes idiomas. Digite uma mensagem, selecione o idioma para a tradução e digite a string a ser traduzida. A mensagem de alarme traduzida aparece no idioma do usuário em tempo de execução.
Pré-requisitos
  1. Para traduzir uma mensagem de alarme
  2. Na
    Exibição de projeto
    , navegue e selecione o alarme.
  3. Em
    Propriedades
    , em
    Mensagem
    , digite a mensagem que o evento do alarme deve exibir em tempo de execução.
  4. Na
    Exibição de projeto
    , expanda
    Traduções
    .
  5. Clique duas vezes em
    DicionárioDeLocalização#
  6. No Editor de tradução, selecione
    Exibir
    Referência de tradução
    .
    A nova mensagem é exibida na coluna
    String
    .
  7. Na linha da mensagem de alarme, selecione
    Sincronizar
    .
    Uma mensagem traduzida correspondente aparece na coluna
    Chave
    .
  8. Selecione
    Exibir tabela de tradução
    .
  9. Selecione
    Adicionar localidade
    , selecione o idioma desejado para a tradução e, depois,
    Checkmark
    .
  10. Em
    Novas localidades adicionadas
    , selecione
    Sim
    .
  11. Na terceira coluna, digite a string a ser traduzida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal