Criar Gerenciador de alarmes e Resumo de alarmes
Crie os widgets
Gerenciador de alarmes
e Resumo de alarmes
para exibir informações essenciais sobre alarmes no projeto.- Na barra de ferramentas principal, selecioneBibliotecas de modelos.Bibliotecas de modelos
- NasBibliotecas de modelos, selecioneWidgets.
- EmComponentes, arrasteWidgets de alarmepara a pastaUInaExibição de projeto.ResumoDeAlarmes# (type)eGerenciadorDeAlarmes# (type)aparecem na pasta.
- EmBibliotecas de modelos, selecioneFechar.DICA: Para exibir os widgets em tempo de execução, você pode criar um vínculo dinâmico a partir de painéis de navegação. Consulte Vínculos dinâmicos.
- (opcional) Configure as propriedades dos dois widgets.Você pode ajustar as dimensões dos widgets, o comportamento do botão, os alarmes disponíveis e as predefinições de valor da propriedade. Consulte Configurar widgets de alarme.
Dê sua opinião