- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Commit de alterações em um repositório local
Salve as alterações em um projeto para salvar apenas as alterações no computador local. Não é feito o backup das alterações salvas em um repositório. Faça commit das alterações para que seja feito o backup delas no repositório local que está na pasta do projeto no computador local.
- Selecione.Salvar e fazer commit
- Se o controle de versão não estiver configurado e a mensagem "É necessário configurar um nome de usuário e e-mail nas opções do FactoryTalk Optix Studio antes de fazer um commit" é exibida:
- Na barra de títulos doFactoryTalk Optix Studio, selecione.Opções do FactoryTalk Optix Studio
- SelecioneControle de versão.
- EmConfiguração do usuário do controle de versão, emNome de usuário, insira seu nome de usuário.DICA: ONome de usuárioé o nome exibido ao lado dos commits quando você abre oExibir históricode um projeto. Exibir histórico identifica seus commits com a primeira letra do seu nome de usuário.
- EmE-mail do usuário, digite seu endereço de e-mail.
- SelecioneSalvar.
- EmSalvar e fazer commit, emMensagem de commit, insira uma descrição das alterações que você está fazendo commit.
- SelecioneOK.
commit
repositório local
Dê sua opinião