Forçar variáveis de E/S

Forçar variáveis pode resultar em movimento súbito da máquina e possível ferimento pessoal ou dano no equipamento. Tenha muito cuidado ao forçar variáveis.
Apenas variáveis de E/S podem ser forçadas. Considere as seguintes regras ao forçar variáveis:
  • Variáveis definidas pelo usuário e variáveis que não sejam de E/S não podem ser forçadas.
  • Funções especiais, como HSC e Movimento, executam de forma independente da varredura do programa de usuário e não podem ser forçadas. Por exemplo, para Movimento, a Entrada de inversor pronto não pode ser forçada.
  • Os indicadores de status em LED sempre coincidem com o valor físico de E/Ss.
  • Variáveis internas normais e não físicas não podem ser forçadas.
  • Diferentemente das entradas, as saídas são forçadas fisicamente. Os indicadores de status em LED mostram os valores forçados, mas o programa de usuário não usa os valores forçados.
  • Quando um controlador é desligado, todas as forças de E/S são limpas da memória.
Comportamento forçado
Um diagrama que ilustra o comportamento forçado de variáveis de E/S
Pré-requisitos
  • O controlador está online.
Para forçar variáveis de E/S
  1. No monitor de variável, localize a variável que deseja forçar.
  2. Marque a caixa de seleção
    Forçar
    da variável.
  3. Digite o valor na coluna de valor respectiva.
    • Para uma variável de entrada, insira o
      Valor
      .
    • Para uma variável de saída, insira o
      valor físico
      .
Exemplos de variáveis forçadas
Para variáveis, os valores exibidos nas colunas
Valor
e
Valor físico
são diferentes, dependendo se a variável é uma variável de entrada ou de saída.
  • Comportamento da variável de entrada (leitura) - Forçar a leitura de temperatura de um sensor
    Um diagrama que mostra como forçar a leitura de temperatura de um sensor
  • Comportamento da variável de saída (gravação) - Forçar o fechamento de uma válvula de atuador
    Um diagrama que mostra como forçar o fechamento de uma válvula de atuador
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal