Exemplo de matriz de string COP

O exemplo a seguir mostra uma instrução COP (copiar) copiando uma matriz de string para a matriz Usint. A instrução COP ignora todos os elementos da matriz de origem com comprimento Zero.
Para este exemplo:
  • O comprimento é especificado como 4 bytes.
  • O número de Elementos de destino para copiar é 4 bytes.
  • Todos os elementos da matriz com comprimento Zero (em branco) são ignorados.
  • A instrução COP encontra um elemento com comprimento diferente de zero na matriz de string[1], que é copiado para a matriz Usint[1] de designação com 1. Um é o comprimento da string na matriz String[1]) e a matriz Usint[2] é 65, que é o código ASCII de "A".
  • A instrução COP encontra um elemento com comprimento diferente de zero na matriz de String[10] que é "a", que é copiado na matriz Usint[3] de destino com 1. Um é o comprimento da string na matriz String[10]) e a matriz Usint[4] é 97, que é o código ASCII de "a".
Diagrama de ladder
Diagrama de ladder
Elementos de matriz com valores
Elementos de matriz com valores
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal