COP (copiar)
Copia os dados binários no elemento de origem para o elemento de destino. O elemento de origem permanece inalterado.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.COP

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções. O COP é disparado em nível.
| |
Src | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD REAL TIME DATE STRING LWORD ULINT LINT LREAL | O elemento de origem para copiar, matriz unidimensional ou não matriz. Se a origem for um tipo de dados de STRING, o destino deverá ser um tipo de dados STRING ou um tipo de dados USINT (UCHAR e BYTE). Se não for, uma incompatibilidade dos tipos de dados será relatada. |
SrcOffset | Entrada | UINT | O parâmetro de entrada que define o ponto inicial de uma matriz unidimensional dentro dos dados de origem para iniciar o processo de cópia. Defina o offset como 0:
| |
Dest | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD REAL TIME DATE STRING LWORD ULINT LINT | O elemento de destino para armazenar o valor copiado da matriz unidimensional ou do elemento de origem não matriz. Se o destino for um tipo de dados STRING, a origem deverá ser um tipo de dados STRING ou um tipo de dados USINT (UCHAR e BYTE). Se não for, uma incompatibilidade dos tipos de dados será relatada. |
DestOffset | Entrada | UINT | O parâmetro de entrada que define o ponto inicial dentro dos dados de destino para armazenar os elementos copiados. Defina o offset como 0:
| |
Length | Entrada | UINT | O número de elementos de destino para copiar. Quando o destino for um tipo de dados de STRING, ele indica o número de strings a serem copiadas. | |
Swap | Entrada | BOOL | A troca de bytes ocorre antes da extração e manipulação de parâmetros de 8 bits altos e baixos
Uma operação de troca não ocorrerá se:
| |
Sts | Saída | UINT | Status da operação de cópia. As definições para o parâmetro Sts são definidas em códigos de status COP. | |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. | |
Código do status COP | Descrição do status |
|---|---|
0x00 | Nenhuma ação tomada (não ativado). |
0x01 | Sucesso do bloco da função COP. |
0x02 | Destino tem bytes sobressalentes ao copiar da String. |
0x03 | Dados de origem estão truncados. |
0x04 | Comprimento da cópia é inválido. |
0x05 | Incompatibilidade dos tipo de dados quando há o Tipo de dados de String como origem ou destino. |
0x06 | Tamanho dos dados de origem é muito pequeno para copiar. |
0x07 | Tamanho dos dados de destino é muito pequeno para copiar. |
0x08 | Deslocamento dos dados de origem é inválido. |
0x09 | Deslocamento dos dados de destino é inválido. |
0x0A | Dados são inválidos na origem ou destino. |
Exemplos de COP
Exemplo de diagrama de blocos de função COP

Exemplo de diagrama de ladder COP

Exemplo de texto estruturado COP

Dê sua opinião