Instruções de LCD
Use instruções de LCD para ler ou escrever dados para ou de um módulo usando sinais enviados para um dispositivo que é conectado fisicamente a um controlador lógico programável.
Instrução | Descrição |
|---|---|
Exibe uma string ou número em uma tela de LCD. Somente Micro810 LC10. | |
Lê o status da Chave no módulo de LCD remoto opcional quando a tela do usuário está ativa. Somente Micro820 L20E. | |
Define os parâmetros de iluminação de fundo do LCD em um programa do usuário. | |
Exibe as mensagens definidas pelo usuário para o LCD remoto. | |
Lê o status da Chave no módulo de LCD opcional quando a tela do usuário está ativa. Somente Micro810 LC10. |
Dê sua opinião