LE (<=)

A instrução LE compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para determinar se o primeiro é menor ou igual ao segundo.
O teste de igualdade dos valores de Hora não é recomendado para TON, TP ou TOF.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
LE
LE
Parâmetros da LE
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: Executa a comparação de entrada.
  • FALSE: Não há comparação.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. A entrada de Hora aplica-se às linguagens de texto estruturado, diagrama de ladder e diagrama de blocos de função.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Saída
BOOL
TRUE se i1 <= i2.

Exemplos de LE

Exemplo de diagrama de blocos de função LE
Exemplo de diagrama de blocos de função LE
Exemplo de programa de diagrama de ladder LE
Exemplo de programa de diagrama de ladder LE
(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal