AWA (anexação de gravação de ASCII)
A instrução AWA grava uma string com dois caracteres (configurados pelo usuário) anexados a um dispositivo externo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.AWA

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Estado de entrada de linha.
|
AWAInput | Entrada | AWAAWT | O canal e número (comprimento) de caracteres para gravar no buffer. O máximo é 82. Use o Tipo de dados AWAAWT para definir os parâmetros Channel, Length e Cancel do AWAInput. |
Q | Saída | BOOL | Indica quando a gravação está em andamento ou foi concluída. As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A saída Q não pode ser utilizada para voltar a disparar a instrução porque IN é acionada pela borda.
|
NumChar | Saída | UINT | O número de caracteres. NumChar pode ser menor que o Comprimento solicitado a ser transmitido, se o comprimento da String de origem for menor que o Comprimento solicitado. Atualiza quando a transmissão está concluída e Q é TRUE. |
Error | Saída | BOOL | Indica a existência de uma condição de erro.
|
ErrorID | Saída | UINT | Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em códigos de erro ABL. |
Código de erro | Descrição do erro |
|---|---|
03 | A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. |
06 | Parâmetro ilegal detectado. |
07 | Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do canal. |
08 | Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. |
09 | A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. |
10 | O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. |
14 | O bloco de função ACL foi cancelado. |
16 | A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. |
Exemplos de AWA
Exemplo de diagrama de blocos de função AWA

Exemplo de diagrama de ladder AWA

Exemplo de texto estruturado AWA

Dê sua opinião