Página de configuração da Porta serial

Defina as configurações da porta serial para estabelecer comunicação entre um controlador
Micro800
e um dispositivo serial.
Use a página de configuração da
Porta serial
para realizar as seguintes ações:
  • Configurar protocolos de comunicação para controladores
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E e
    Micro870
    L70E.
  • Selecionar o protocolo de comunicação para a porta serial.
  • Definir as configurações de comunicação para o protocolo de comunicação selecionado.
As configurações da porta serial variam de acordo com o driver selecionado. Os drivers disponíveis são os seguintes:
Por padrão, essas configurações da porta serial não ficam disponíveis para um controlador
Micro820
L20E que aceita LCD remoto. Para disponibilizar as configurações, remova a sobreposição do LCD para configurações seriais.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal