Carregar receitas
Use a exibição
<controller-name>: Página Gerenciar receitas
para carregar receitas do controlador para a unidade local. Carregue as receitas na unidade local para salvar backups no caso de uma perda de dados inesperada ou para liberar espaço no cartão de memória. O comportamento do carregamento aplica-se apenas aos arquivos de receita. O arquivo de Cabeçalho é regenerado com base na configuração da receita.Os controladores
Micro820
L20E oferecem suporte a até 10 receitas, cada uma contendo até 50 variações armazenadas em arquivos separados com nomes exclusivos.Por padrão, os arquivos de receita são carregados na pasta Downloads. Se o arquivo de receita existir no destino, o arquivo carregado sobrescreverá o existente.
Pré-requisitos
- O controlador está online.
Para carregar receitas
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
- Na árvore doControlador, selecioneReceita.
- Na página de configuração deReceita, selecioneGerenciar receitas.
- Em<controller-name>: Gerenciar receitas, selecione
. - EmCarregar receitas do cartão de memória, selecione os arquivos de receita que deseja carregar e selecioneCarregar.
Dê sua opinião