Excluir arquivos de receita do controlador

Exclua arquivos de receita do cartão de memória quando as receitas não fizerem mais parte do projeto do controlador atual.
Pré-requisitos
  • O projeto está online.
  • Uma ou mais receitas são adicionadas.
Para excluir um conjunto de receitas do controlador
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Receita
    .
  3. Na página de configuração de
    Receita
    , selecione
    Gerenciar receitas
    .
  4. Em
    <controller-name>: Gerenciar receitas
    , selecione botão Excluir receita.
  5. Em
    Excluir receitas do cartão de memória
    , selecione os arquivos de receita que deseja excluir e selecione
    Excluir
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal