Interpretação da memória

Na IEC61131-3, a interpretação da memória de uma variável é definida por um tipo de dados elementar ou um tipo de dados derivado opcional, que é criado a partir de um grupo de vários tipos de dados.
Os controladores
Micro800
são compatíveis com os tipos de dados elementares BOOL (1 bit), SINT (inteiro de 8 bits), INT (inteiro de 16 bits), DINT (inteiro de 32 bits) e REAL (número do ponto flutuante IEEE). Os tipos de dados derivados opcionais são compatíveis pela criação de estruturas ou matrizes definidas pelo usuário.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal