MLEN (comprimento da string)
A instrução MLEN calcula o comprimento de uma string.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
MLEN

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
IN | Entrada | STRING | Qualquer string. |
MLEN | Saída | DINT | Número de caracteres na string IN. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de MLEN
Exemplo de diagrama de blocos de função MLEN

Exemplo de diagrama de ladder MLEN

Exemplo de texto estruturado MLEN

(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
Resultados

Dê sua opinião