Instruções de string ASCII

Use instruções de string ASCII para alterar uma sequência de símbolos escolhidos de um conjunto ou alfabeto para alterar o status de saída. Para ler strings de entrada contando caracteres especiais corretamente, insira os caracteres da string depois que o programa contendo a instância do bloco da função estiver online.
Instruções de string ASCII
Instrução
Descrição
Retorna o código ASCII para caracteres em uma string. Caractere -> código ASCII.
Retorna uma string de um caractere para um código ASCII. Código ASCII -> caractere.
Exclui caracteres de uma string.
Localiza e fornece a posição das substring dentro de uma string.
Insere substrings nas posições definidas pelo usuário dentro das strings.
Extrai caracteres do lado esquerdo de uma string.
Extrai os caracteres do meio de uma string.
Calcula o comprimento de uma string.
Substitui partes de uma string com novos conjuntos de caracteres.
Extrai caracteres do lado direito de uma string.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal