Configurar valores de dados do objeto para mensagem explícita (MSG_CIPGENERIC)

Para usar o bloco da função MSG_CIPGENERIC para mensagens explícitas, configure o parâmetro AppCfg com os valores corretos.
Existem várias fontes de informação que cobrem a implementação e o uso da comunicação de mensagens, incluindo a Ajuda do
FactoryTalk Design Workbench
, manuais do usuário e a Biblioteca de literatura da Rockwell Automation.
Fontes adicionais de informação relevantes para a comunicação da mensagem
Origem das informações
Descrição
Como encontrar as informações
Manual do usuário para o seu dispositivo de comunicação específico
Contém informações importantes sobre mensagens e informações específicas para configurar blocos de função de mensagem.
Apêndice C
do
Adaptador de EtherNet/IP 22-COMM-E FRN 1.xxx
Fornece informações sobre os objetos de EtherNet/IP que podem ser acessados usando Mensagens explícitas.
Especificação de EtherNet/IP
Define os objetos a serem incluídos em cada dispositivo CIP: Objeto de identidade, de Roteador de mensagem e de Rede.
Controladores programáveis Micro800: Primeiros passos no CIP Client Messaging
Fornece instruções de início rápido para usar o CIP GENERIC e mensagens do CIP simbólico nos controladores de lógica programável
Micro830
e
Micro850
(PLC).

Dados do objeto Registro CIP

Os blocos da função MSG_CIPGENERIC usam os dados de objeto Registro CIP no parâmetro AppCfg. Os dados de objeto incluem:
  • Código de classe
  • Instância
  • Atributo de instância
  • Service

Valores para o parâmetro AppCfg MSG_CIPGENERIC

Use os valores do objeto Registro CIP em suas variáveis de entrada para configurar os parâmetros do bloco da função MSG_CIPGENERIC. A imagem a seguir mostra os valores dos dados do objeto de registro CIP usados nos parâmetros do bloco da função MSG_CIPGENERIC.
Valores para o parâmetro AppCfg MSG_CIPGENERIC
Valores para o parâmetro AppCfg MSG_CIPGENERIC
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal