XOR (OR exclusivo)

A instrução XOR executa uma operação OR exclusiva de dois valores booleanos.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
XOR
XOR
Parâmetros da XOR
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
i1
Entrada
BOOL
Valor em tipo de dados booleanos.
i2
Entrada
BOOL
Valor em tipo de dados booleanos.
o1
Saída
BOOL
OR exclusivo booleano dos dois termos de entrada.
  • TRUE: Quando qualquer entrada for TRUE.
  • FALSE: Quando as duas entradas forem FALSE ou TRUE.

Exemplos de XOR

Exemplo de diagrama de blocos de função XOR
Exemplo de diagrama de blocos de função XOR
Exemplo de programa de diagrama de ladder XOR
Exemplo de programa de diagrama de ladder XOR
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal