RS (redefinir/definir)
A instrução RS redefine ou define o dominante (prioridade mais alta ao determinar o comportamento da instrução) biestável.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
RS

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
SET | Entrada | BOOL | TRUE: Define Q1 como TRUE. |
RESET1 | Entrada | BOOL | TRUE: Define Q1 como FALSE (dominante). |
Q1 | Saída | BOOL | Estado da memória booleana. |
Exemplos de RS
Exemplo de diagrama de blocos de função RS

Exemplo de diagrama de ladder RS

Exemplo de texto estruturado RS

(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
Resultados

Dê sua opinião