OR_MASK (máscara bit a bit OR)

Máscara bit a bit OR do inteiro, ativa os bits.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
, L20E, L50E e L70E.
OR_MASK
OR_MASK
Parâmetros da OR_MASK
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
DINT
Deve ter formato de inteiro.
MSK
Entrada
DINT
Deve ter formato de inteiro.
OR_MASK
Saída
DINT
OR lógico bit a bit entre IN e MSK.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de OR_MASK

Exemplo de diagrama de blocos de função OR_MASK
Exemplo de diagrama de blocos de função OR_MASK
Exemplo de diagrama de ladder OR_MASK
Exemplo de diagrama de ladder OR_MASK
Exemplos de texto estruturado OR_MASK
Exemplos de texto estruturado OR_MASK
(* ST Equivalence: *) parity := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *) result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal