Adicionar e configurar uma interrupção de usuário do contador de alta velocidade (high-speed counter, HSC)
Use as etapas a seguir para adicionar e configurar uma interrupção do HSC.
Para adicionar e configurar uma interrupção do usuário do HSC
- NoOrganizador do projeto, clique com botão direito do mouse emProgramase selecioneNova interrupção.
- Configure a interrupção do HSC.
- EmNome, digite o nome da interrupção do HSC.
- Na listaTipo, selecioneContador de alta velocidade (HSC).
- Na listaID, selecione o ID do HSC.
- Especifique as propriedades de interrupção do HSC.
- Especifique os parâmetros de interrupção do HSC.
- SelecioneCriar.
Dê sua opinião