Comprimento do prefixo da sub-rede
No IPv6, a sub-rede é feita usando o comprimento do prefixo. O endereçamento de subrrede é uma extensão do esquema do endereço IP que permite que um site utilize uma única ID de rede para diversas redes físicas. O roteamento fora do site continua através da divisão do endereço IP em uma ID da rede e uma ID do host, através do comprimento do prefixo. Dentro de um site, o comprimento do prefixo da sub-rede é usado para dividir o endereço IP em uma porção da ID da rede personalizada e uma porção da ID do host.
Por exemplo, considere a Rede 2 com um prefixo /48 e adicione outra rede física. A seleção do seguinte comprimento do prefixo da sub-rede /50 permite várias redes físicas:
/50 prefix length: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::/50
Dois bits foram usados para estender a ID da rede. Cada combinação exclusiva de bits na parte do endereço especifica uma rede física diferente. A nova configuração é:
Comprimento do prefixo da sub-rede

Uma segunda rede com os Hosts D e E foi adicionada. O gateway G2 conecta a Rede 2.1 com a Rede 2.2. Os Hosts D e E usarão o Gateway G2 para se comunicarem com hosts que não estão na Rede 2.2. Os Hosts B e C usarão o Gateway G para se comunicarem com hosts que não estão na Rede 2.1. Quando B está se comunicando com D, G (o Gateway configurado para B) direciona os dados de B para D através de G2.
Dê sua opinião