Máscara de sub-rede
O endereçamento de sub-rede estende o esquema do endereço IP e permite que um site utilize um único ID de rede para diversas redes físicas.
O roteamento fora do site continua através da divisão do endereço IP em um ID de rede e um ID de host, baseado na classe. Dentro de um site, a máscara de sub-rede divide o endereço IP em uma porção do ID de rede personalizado e uma porção do ID de host. Por exemplo, você pode adicionar outra rede física ao usar a Rede 2 de Classe B. A seleção da seguinte máscara de sub-rede acrescentará dois bits adicionais do ID de rede, permitindo quatro redes físicas:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
No exemplo, dois bits do ID de host da Classe B são usados para estender o ID de rede. Cada combinação exclusiva de bits que constitui o ID de host onde os bits de máscara de sub-rede são 1 especifica uma rede física diferente, conforme ilustrado na figura a seguir.
Exemplo de máscara de sub-rede

Uma segunda rede com os hosts D e E é adicionada. O gateway G2 conecta a Rede 2.1 com a Rede 2.2, por meio da qual D e E podem se comunicar com hosts que não estão na Rede 2.2. B e C usam o gateway G para se comunicarem com hosts que não estão na Rede 2.1. Quando B está se comunicando com D, o gateway G configurado do B roteará os dados de B para D por meio de G2.
Dê sua opinião