Endereço de gateway

Um gateway conecta redes físicas individuais em um sistema de redes. Quando um nó se comunica com outro em uma rede diferente, um gateway transfere os dados entre as duas redes.

IPv4

A figura a seguir ilustra como o gateway G conecta a Rede 1 e a Rede 2.
Exemplo de gateway
Exemplo de gateway
Quando o host B com o endereço IP 128.2.0.1 se comunica com o host C, ele sabe, pelo endereço IP de C, que C está na mesma rede. Em um ambiente de Ethernet, B resolve o endereço IP do C para um endereço de controle de acesso à mídia por meio do protocolo de resolução de endereço e se comunica diretamente com C.
Quando B se comunica com A, ele sabe, pelo endereço IP de A, que A está em outra rede (porque os IDs de rede são diferentes). Para enviar os dados para A, B precisa ter o endereço IP do gateway que conecta as duas redes. Nesse exemplo, o endereço IP do gateway na Rede 2 é 128.2.0.3.
O gateway G tem dois endereços IP, 128.1.0.2 na Rede 1 e 128.2.0.3 na Rede 2, e o primeiro endereço deve ser usado por hosts na Rede 1 e o segundo por hosts na Rede 2. Para ser utilizável, o gateway de um host deve ser endereçado usando um ID de rede que coincida com o próprio.

IPv6

Exemplo de gateway
Exemplo de gateway
Quando o host B com o endereço IP fd00:2::1 se comunica com o host C, ele sabe, pelo endereço IP de C, que C está na mesma rede. Em um ambiente de Ethernet, B resolve o endereço IP C para um endereço MAC (por NDP) e comunica-se diretamente com C.
Quando host B comunica-se com o host A, ele sabe, pelo endereço IP de A, que A está em outra rede (os IDs de rede são diferentes). Para enviar os dados para A, B precisa ter o endereço IP do gateway que conecta as duas redes. Nesse exemplo, o endereço IP do gateway na Rede 2 é fd00:2::3.
O gateway tem dois endereços IP (fd00:1::2 e fd00:2::3). O primeiro deve ser usado pelo host na Rede 1 e o segundo pelo host na Rede 2. Para ser utilizável, o gateway de um host deve ser endereçado usando uma ID de rede que coincida com o próprio.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal