Atribuir variáveis
Use o seletor de variável para atribuir uma variável existente a um elemento de Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) de um programa de diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) ou diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD).
Pré-requisitos
- A POU não pode estar vazia.
Para atribuir variáveis
- NoOrganizador do projeto, localize a POU e clique duas vezes na POU.
- Abra o seletor de variável fazendo uma das ações a seguir:
- Clique duas vezes na variável e selecione
. - Clique com o botão direito na variável e selecioneSelecionar variável.
- Selecione uma variável para ser atribuída realizando uma das seguintes ações:
- Selecione a variável e, em seguida, selecioneSelecionar.
- Clique duas vezes na variável.
Dê sua opinião