Adicionar uma variável
Use a grade de variáveis para:
- Criar variáveis.
- Definir valores em um programa.
- Exibir os parâmetros de variáveis de funções ou blocos de função.
Os nomes de variáveis devem ser exclusivos dentro e entre as colunas
Nome
e Alias
.Para adicionar uma variável
- Na parte inferior da grade, faça uma das ações a seguir:
- Clique com o botão direito do mouse na linha vazia e selecioneAdicionar variável.
- Clique duas vezes emNovo, insira um nome para a variável e selecioneEnter.
- Especifique os valores para outros parâmetros de variáveis.
Dê sua opinião