Adicionar comentários em nível de bit a uma variável
Os comentários em nível de bit são criados na grade de variáveis e exibidos com o nome da variável no editor de linguagem. Os comentários são armazenados no projeto do controlador e salvos em formato de texto simples.
Para adicionar comentários em nível de bit a uma variável
- Na grade de variáveis globais ou locais, localize a variável à qual você deseja adicionar os comentários em nível de bit.
- Na colunaComentário, insira os comentários em nível de bit e selecione a teclaEnter.No editor de linguagem, depois de atribuir uma variável com comentários em nível de bit a um elemento, os comentários aparecerão acima da variável ou como uma dica de ferramenta.DICA: Para excluir comentários em nível de bit, na colunaComentário, exclua os comentários e selecione a teclaEnter.
Dê sua opinião