Comentários em nível de bit
Os comentários em nível de bit são descrições adicionadas para explicar os propósitos ou as funcionalidades de bits individuais.
Nos editores de linguagem, os comentários em nível de bit são mostrados quando você atribui variáveis a elementos de Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU). Os comentários em nível de bit se aplicam aos seguintes tipos de variáveis, POUs e elementos de POU:
- Variáveis definidas pelo usuário
- Variáveis do tipo de dados INT
- Matrizes multidimensionais que são do tipo de dados INT
- POUs e elementos de POU
- Instruções, bobinas e contatos em um LD
- Variáveis globais e locais em um UDFB
- Variáveis globais e locais em um UDF
Os comentários em nível de bit capturam as alterações feitas às variáveis associadas ao realizar as seguintes ações:
- Adicionar, atualizar ou excluir POUs ou variáveis.
- Copiar ou colar POUs, variáveis ou instâncias cruzadas.
- Exportar ou importar dispositivos ou POUs.
- Exportar ou importar variáveis globais ou locais
Dê sua opinião