Excluir um módulo de expansão do controlador

Excluir um módulo de expansão remove todas as variáveis associadas da configuração do controlador.
Após a exclusão, atualize as Unidades de organização do projeto, as definições de interrupção, os mapeamentos de endereços de Modbus, os mapeamentos de MicroLogix e os mapeamentos DNP3 que usam essas variáveis.
Para excluir um módulo de expansão do controlador
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Configurações de E/S
    Expansão
    .
  2. Expanda
    Expansão
    , clique com o botão direito no módulo de expansão e selecione
    Excluir
    .
  3. Em
    Aviso
    :
    • Selecione
      OK
      para remover o espaço reservado do
      Organizador do projeto
      . O número de slots dos módulos subsequentes será reduzido em um.
    • Selecione
      Não
      para manter o espaço reservado no
      Organizador do projeto
      , com
      Disponível
      aparecendo no slot original. Os números de slots dos outros módulos permanecem inalterados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal